This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050BRHLR

Guru**** 2539830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115634/bq51050b-bq51050brhlr

器件型号:BQ51050B

你好!

我需要 有关 BQ51050BRHLR 的 Rilim 和 Rterm 值计算的信息。

数据表的第20页上显示了表单、这与电池容量有关。

如果我有一个180mAh 电池、计算方法如下:

Ibulk = 180mA = 0、18A

Kilim=314 (使用的典型值)

Rfod=200 (使用的典型值)

应用这些公式的结果为:

Rilim=1.74k Ω

R1= 1.54k Ω

对于 R5、通常使用2.4k Ω 电阻器

此计算是否正确? 您是否必须考虑其他因素?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    计算正确。

    FOD 值在 FOD 校准期间设置、这将考虑电池、PCB、线圈周围金属等方面的损耗。  为了获得额外的裕度、建议将 R-FOD 增加到220欧姆、并根据需要调整 R1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bill。

    我将考虑将 Rfod=220置于的建议并调整 R1的值。

    如果错误地计算 R1、会产生什么后果?
    我之所以告诉您、是因为我在一个案例中、电阻器安装时采用的是 Rfod=562、R1的尺寸是110mAh 电池、而不是实际安装的180mAh 电池。 电阻为20%I-bulk。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    ILIM 设置、R1+ RFOD 将决定大容量充电电流。  为了确保电池正常运行、必须将其保持在所需的值。

    RFOD 值用于检测外来物体、它会将接收到的值报告给发送器。  值越大、接收功率越大、触发 FOD 故障的可能性就越小。 典型范围为200至250。