This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732QDWEVM-025:关于使用变压器 T1、T2等...

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114036/ucc21732qdwevm-025-about-using-transformer-t1-t2-and-more

器件型号:UCC21732QDWEVM-025
主题中讨论的其他器件:UCC21710

谢谢 Vivian。

正如您告诉我的、我删除了 T1和 T2、并额外删除了 U1、U2和 U3、但操作似乎有问题。

是否不适合移除 U1、U2和 U3并使用外部电源为 VDD 提供15V、COM 0V 和 VEE 0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoonjin、  

    有趣-这样做应该没有问题、并通过测试点馈入次级侧电源。 但是、如果您不使用 VEE、请将其绑定到 COM。  

    您能否在栅极驱动器引脚上测量 VCC、VDD 和 VEE 以确保它们处于所需的电压? 您能否详细说明栅极驱动器存在的问题?  

    谢谢、  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 未组装的 T1、T2和 U1、U2、U3通过测试点 TP1、TP2、TP3从外部馈入次级侧电源。  

    我正在馈送 TP4 (VCC=5V)、TP6 (GND=0V)、TP2和 TP3 (COM=VEE=0V)、TP1 (VDD=15V)和 IN+(5V PWM J2:12)、IN-(0V 时为 J2:10)

    我测量了 VCC、VDD 和 VEE、它们处于所需的电压。

    问题是、当我探测栅极引脚时、输出波形恰好位于接地信号处。  

     LED (FLT bar) 亮起时、LED (RDY)也不会亮起。

    我还测量了 RDY 引脚、电压为30mV (所需电压= 1.8V 对吧?)

    +

    UCC21710评估板上的情况也是如此、这次我没有组装任何东西。

    我只需为 J2:11的 TP5 (5V) GND 供电、然后在次级侧测量 VDD、VEE、COM。  

    LED (D11)突然变暗。RDY 引脚不会再次输出所需的电压。

    我想知道我的错误是什么。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoonjin、您好!  

    感谢您提供更多信息。 我们的专家因美国假期而今天不在办公室、并将在接下来的几天内与您联系。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoonjin、您好!  

    我看到您在 UCC21710评估板上发布了另一个主题。 我建议做同样的事情-首先使用示波器测量 VCC 和 VDD、以确保这些引脚上没有过多的噪声、我们可以从那里进行诊断。  

    为了更好地理解这一点- 21732 EVM 根本不会加电、而21710 EVM 在输出丢失和 RDY 引脚被下拉之前已加电并正常工作一段时间?  

    谢谢、  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vivian。

    对于21732 EVM、I 未组装 T1、T2、U1、U2、 U3、以便在次级侧的 VDD、VEE、COM 上使用电源。

    对于21710 EVM、我没有做任何修改。

    这两个器件的工作方式相同。

    这是第一次、两个器件均正常运行(存在输出)、但现在输出丢失、RDY 引脚在21710和21732上都被下拉。

    谢谢、

    Yoonjin。

    +)我同时使用同一示波器探测输入信号(+)-GND (-)和输出信号(+)-COM (-)、以测量传播延迟。  

    这可能是个问题吗? 我觉得示波器的接地连接到了其他通道、我发现连接 GND 和 COM 可能会损坏芯片。 我不确定、但在测量传播延迟后、拉低 RDY 和输出损耗似乎会发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoonjin、您好!  

    同时探测两侧不应成为问题;我们经常执行这些类型的测试、我们使用的示波器也将接地连接在一起。  

    栅极驱动器是否损坏?  在您对电路板进行下电上电后、它是否正常工作?  

    谢谢、  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果下电上电意味着电源 VCC 和 GND (否)的复位过程、则电路板在断电后再次上电时仍无法正常工作。

    我猜栅极驱动器会损坏、因为 RDY 引脚在5V VCC 电源下拉、电流增加到0.1A (显示在 VCC 电源上)。

    如果不是由于示波器测量、我在该级执行的另一项测试是在提供 VCC 的同时使用数字万用表测量次级侧的 VDD、VEE 和 COM 之间的电压。 是否存在应该成为问题的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoonjin、您好!  

    好的、明白了。 除非在测量期间某些引脚意外短接在一起、否则在电路板加电时测量 VDD/VEE 电压也不会出现问题。 这可以解释栅极驱动器损坏和 RDY 引脚变为低电平的原因。  

    谢谢、  

    Vivian