This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:在低侧保护电路中使用100nF 电容器

Guru**** 2529150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115543/bq76940-use-of-100nf-capacitors-in-low-side-protection-circuit

器件型号:BQ76940

GoodMorning、

我注意到、在与 TI 方案相关的低侧保护中、有一些电容器连接充电/放电 FET 的源侧。 其他标称值(100nF)相同的电容器从 PACK+连接到 PACK-。

例如、在 SLUA810 - 2017年3月 应用报告(bq769x0无绳电器的 BMS 配置)的图8中、我们可以看到它们的以下引用:C1、C2、C3、C4

我想知道为什么以这种方式插入它们、是否有设计方法来确定它们的价值。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    这些电容器用于 ESD 保护。 本文档有助于说明 BMS 系统中 ESD 保护的一些最佳做法: https://www.ti.com/lit/an/slua368/slua368.pdf 存在2个串联电容器的原因是为了实现冗余(例如、其中一个电容器短路时、不会短接 PACK+和 PACK-)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我已经了解了原因。

    谢谢 Matt