This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:SN1701022输出逻辑确认

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112784/tps53659-sn1701022-output-logic-confirmation

器件型号:TPS53659

您好的团队:

 我的客户 是第一次使用 VR13平台,因此他们在没有 CPU 的情况下修改一个板,只需安装 VR13电源部件。

 因此、我想确认没有 CPU 和 SVID 功能。 VR13能否正常输出? 如果可以正常工作,我们可以测试此特殊板并输出正确的配置文件, 然后将其刻录到正常 的主板上。

 TKS、供您确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    是的、仍然可以通过物理使能开关或 PMBus 命令实现电路运行、而无需 CPU 和 SVID。 不过、您需要打开所有控制电压、例如3.3V、5V、12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingquan:

     Tks 为了您的反馈、现在示例板正在工作。只需再次确认 是否有任何熟悉的案例报告、说明 SN 控制器突然停止发送 PWM? 我们使用示波器测试 EN 是否被拉高、然后再次输出。 输出大约为20ms、然后控制器突然关闭 PWM 输出。

     我将再次确认显示器状态并尝试禁用并重新启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    请检查状态并查看是否有任何报告的故障导致操作停止。