This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:UCD9090/UCD90A 部件标记问题

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115810/ucd9090a-ucd9090-ucd9090a-part-marking-question

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件: UCD9090

我们从有问题的器件代理处收到了许多 UCD9090A 器件。  它们看起来实际上是 UCD9090器件、但我们看到了很高的下降率-大约5%。  错误包括误读地址和误读电压等。 您能否提供有关 UCD9090和 UCD9090A 器件标识的详细信息、以便我们确定收到的器件是标注的/重新标注的还是假冒的?  请参见下图。  这看起来像是合法的器件标识吗?  忽略蓝点。  我们非常感谢您提供有关解码标记的更多信息。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此器件看起来与从 TI 合法分销系统购买的器件不同。

    我们无法支持它

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从 TI 的"法律分销团队"购买这些器件已有多年、因此我们仍想知道如何读取/解码这些器件的器件标识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的参与。  

    但对于这个特定的部分、它不是。 如果从 TI 合法分销系统购买、则不存在所有报告的问题。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    解码顶部标记(LTC)的方法由内部系统提供、没有手动方法来理解。

    因此、从 TI 合法分销渠道购买器件是避免此类问题的唯一方法。  

    此致

    Yihe