This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:需要将 TPS6590378ZWS 写入 OTP

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116012/tps659037-need-to-write-tps6590378zws-to-otp

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5718

您好!

我们计划如图1所示使用 AM5718、但我们认为所有序列都可以在初始启动时通过 BOOT0和1的引脚设置来指定。

是否可以识别到没有写入 OTP 的额外工作?

为 AM574x、AM572x 和 AM571x 供电的 TPS659037用户指南-图1。 处理器与 TPS6590378ZWSR 的连接

https://www.ti.com/lit/ug/sliu011f/sliu011f.pdf 

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    TPS659037系列器件不是用户可编程的、因此这些器件在出厂时即可进行编程、无需您配置 OTP。 您需要确定系统是否需要 boot=0或 boot=1。 这些设置的差异可在上面链接的用户指南的表5中找到。

    此致、

    Layne J