This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:BQ25505 VBAT_OV 不是 crorrect

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116035/bq25505-bq25505-vbat_ov-not-crorrect

器件型号:BQ25505

你(们)好

采用 BQ25505的客户设计以及发现 VBAT_OV 不正确。

原理图

ROV1和 ROV2设置 VBAT_OV 最大 OV 为3.1V、但实际上实际电荷大于3.1V。

如何解决此问题?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    有2种可能的原因。  如果0.01-0.1uF VSTOR 电容器未尽可能靠近 IC 放置、开关噪声会导致调节问题。  另一个更可能的原因是残留焊剂引起的寄生电阻、如数据表布局部分所述。  我建议移除兆欧级电阻器、清洁电路板、然后重新安装它们、或者它们的侧面将其替换为10至50倍的低电阻器、以确认问题所在。

    此致、

    Jeff