请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25505 你(们)好
采用 BQ25505的客户设计以及发现 VBAT_OV 不正确。
原理图
ROV1和 ROV2设置 VBAT_OV 最大 OV 为3.1V、但实际上实际电荷大于3.1V。
如何解决此问题?
正在等待您的回复。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.