This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:从器件地址

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108574/tpsm8d6c24-slave-address

器件型号:TPSM8D6C24
主题中讨论的其他器件:TPS546D24A

大家好、

我的客户指出 、数据表中混合了 slave_address 和 Loop Follower_address 这两个字。

在表7-14中、循环跟随器_address 应为 SLAVE_ADDRESS。

我 怀疑这应该是由于应用于 TPS546D24A 数据表的简单搜索和更换流程错误所致。

我还在  第140页中发现 SLVAE_ADDRESS 从此过程中得以保留。

请仔细检查一下吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、最近在其他地方发现了这些内容、并将进行更新。  感谢您的指出。  此外、感谢您继续使用"从属设备"  

    根据 SMBus 3.2和 PMBus 1.4的更新、文档将改用"器件地址"和"目标地址"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter-San、

    感谢您的检查。 让我仔细检查一下。

    在表7-14和7-15中、它提到了环路跟随器地址、但它实际上是 PMBus 的从器件地址、并且 该地址也用于环路控制 器、而不是环路跟随器。  

    我的理解是否正确?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、没错。

    它是堆栈的 PMBus 器件地址、它通过环路控制器进行连接。  在语言更新期间意外更改了它、以从数据表中删除主/从。