This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616JEVM:[离线支持请求] BQ25616J 有关全电荷检测的咨询

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115520/bq25616jevm-offline-support-request-bq25616j-inquiries-about-full-charge-detection

器件型号:BQ25616JEVM

我想了解一下 BQ25616J 的工作原理。

将产品置于较小的恒定温度浴中并进行评估时、会出现一种奇怪的现象。

在25°C 设置环境中充电:好(输出一个满电荷信号、电池电压通常从4.1V 下降0.2V 至0.3V、并且它从充电系统中释放。)

在30°C 设置环境中充电:NG (未输出完全充电信号、电池电压保持在4.1V 左右、STATPIN 在一段时间后会产生错误(1Hz)、但电池电压仍为4.1V 用于充电、未完成。 电压逐渐下降、但感觉不是被释放的。)

电池组保护板上的热敏电阻是正常的、0 ~、具体取决于设置
℃它在℃μ s 之间℃为4.1V 满电℃℃、因此我不知道25 μ s 和30 μ s 之间有何不同(即使在35 μ s 或40 μ s 下也是 NG)。

BQ25616J 设置

ICHG:400mA

ILIM:400mA

VSET:4.1V

OTG 和 CE_ 100 Ω 下拉电阻

D+和 D-开路

VBUS:5V/400mA 由非接触式电源单元供电、并由二极管与另一个系统(USB)进行异输入。

:3.7V/1200mA/h 电池锂离子电池组保护板上有一个热敏电阻(TH05-3H103FR 三菱材料)、其特性与 BQ25616J 数据表中的说明几乎相同、因此电阻等值被转移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望通过电子邮件进行沟通、因为它可能包含机密信息。 请直接给我发送一条消息。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS、VPMID、 IPIMD 分别在25°C 和30°C 下运行?

    非常感谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于它已充满电、VBUS 大约为4.7V、IVBUS 大约为50-100mA、电池电压为4.1V、数十 mA -几乎为0。 我没有检查其他端子、所以我不知道。