This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:关于计时器和功率限制

Guru**** 2537860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115501/lm5069-about-timer-and-power-limit

器件型号:LM5069

您好!

在我设计的电路中、21600uF 连接到该器件的输出侧、这使得插入时间非常长。
VIN 电压在大约20ms 内上升、因此无需时间。
是否有办法仅缩短插入时间?

我制造的电路不需要功率限制。
是否有办法禁用保护?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    您可以在具有较低计时器电容值的 dVdT 模式下使用该器件。 请参阅  https://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf 中的3.2.2.6切换到基于 dv/dt 的启动 

    使用大功率限制设置、使其不会触发功率限制。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    同时向我们介绍系统工作电压和最终产品详细信息。 为什么系统中有这么大的 Cout?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是 TI 产品的日本经销商 FAE。
    工作电压为24V。
    但是、我的客户只收到了电源电路订单、其他电路的信息不会透露。