This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54334:输出问题

Guru**** 2511015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115619/tps54334-output-issue

器件型号:TPS54334

您好!

我们在设计中使用 TPS54334、IC 的输出定义为3.3V。 当我测量输出时、它显示为4.6V。  

在相应的引脚上观察到以下电压。

输入电压5V。

使能引脚电压为3.9V

电压@ BOOT 引脚为5.7V

电压@ comp 引脚为0.7V

电压@ Vsense 为1.2V

当我观察到 Vsense 电压为1.2V 时。 与3.3V 输出电压的0.8V 实际值相比、该值较高。 我认为基于这个值、开关频率必须改变、但我看到频率发生了任何变化。

  

请告诉我  器件可能存在功能错误。  

此致

UMA M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uma M

    我想在此确认一些详细信息:

    转换器的负载是多少? 您是否会断开应用负载并使用外部电子负载再次进行检查?

    2.您是否想与我分享您的布局? 我想这里有一些噪声。

    3.您能不能使用示波器帮助我捕获一些波形:SW 电压、输入电压、输出电压和电感器电流?

    谢谢。

    BR

    Ruby