This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:如何通过外部信号驱动 CHG/DSG FET

Guru**** 2535110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115606/bq76940-how-to-drive-chg-dsg-fets-by-external-signal

器件型号:BQ76940

大家好、

我想通过来自 MCU 的信号来控制 CHG/DSG 引脚。
我从 MCU 复位"CHG_ON"或"DSG_ON"位、但它们很快变为1。
我想这是因为 SYS_STAT 位是干净的。

如果可以、您是否会让我知道如何通过 MCU 自由控制 CHG_ON / DSG_ON 位?

此致、
Makoto Teramoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Makoto、

    即使 SYS_STAT 是干净的、BQ76940也不会自动将 CHG_ON 和 DSG_ON 位设置回1。 仔细检查以查看您是否正在写入正确的寄存器。

    为了从外部控制 FET、您还可以使用 ALERT 引脚。  更多信息、请参阅数据表的第8.3.1.3.4节。 请记住、如果 SYS_STAT 位已经为高电平、则不能使用 ALERT 引脚禁用 FET。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    感谢您的快速回答!
    我检查了我的代码、发现了错误的句子。
    (代码已在另一个例程中设置 CHG/DSG_ON。)
    现在、我修复了它们、我尊敬的是、我可以通过 MCU 控制 CHG/DSG FET。

    再次感谢你。
    Makoto Teramoto