This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BQ24250充电器与放大器;BQ27532电量监测计配置板不需要充电查询

Guru**** 2504015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114521/bq24250-bq24250-charger-bq27532-fuel-gauge-configuration-board-not-charging-inquiry

器件型号:BQ24250

您好、TI 专家。

客户已使用 BQ24250充电器和 BQ27532电量监测计配置电路板、并且已连接充电电压(USB)、但充电无法正常工作。

下面是更多详细信息。

[低于]

问题:USB 电源已应用、但充电不起作用。

2.现象:

a.充电器 Reg1 NCE 位‘高电平’(充电禁用)保持不变,充电 CE 引脚连接低电平。

b.已‘BMS (bqStudio1.3.101)检查命令(充电使能、开封等)、但 NCE 位高电平'保持不变。

3.硬件连接

    

Q1)请指导我是否需要在电量监测计中进行命令处理或其他工作。

Q2)请检查主机(AP)是否应直接控制具有 I2C 的电池充电器 BQ24250。

BQ27532指南电路图如下所示、电路根据指南进行配置。

请检查。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    要开始充电、必须将 NCE 位设置为0。  BQ25732旨在与充电器通信并启用/禁用充电。  最常见的问题是电池温度故障。  监测计 TS 引脚是否正确连接到电池热敏电阻?  通过 GUI、监测计报告温度为-41C、这是一种温度故障、因此应禁用充电器。  我已复制监测计温度以获得进一步帮助。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    您使用的是什么热敏电阻? 是10k 103AT-2吗? 我无法读取原理图、因为它的分辨率太低。 如果是不同的热敏电阻、则可以更改 DataFlash 中的热敏电阻系数以进行特定程度的调整。 请告诉我。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff,Alex

    感谢你的答复。

    上面所附的电路图已经过修改、以便可以清楚地看到。

    我与客户进行了检查、但他们说没有应用热敏电阻。

    是否未应用热敏电阻、从而导致问题?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    由于它是一个 NTC、因此开路将显示为极冷的温度。 因此、打开热敏电阻与我们在这里看到的情况(-41C)一样有意义。 您应该可以使用内部温度感应。 尝试将 OPCONFIG 中的 TEMPS 设置为0、并查看该设置是否可以解决问题。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    客户公司更换了热敏电阻电阻、经过检查后、该电阻据说正常工作。 感谢你的帮助。