This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:Vout=1.8V、Vout=1.2V 时的效率图

Guru**** 2526720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115572/tps631000-efficiency-graph-at-vout-1-8v-vout-1-2v

器件型号:TPS631000

大家好、

数据表上的效率曲线仅显示在 Vout=3.3V 时。 当 Vout=1.8V、1.2V 时、您是否有图8-3/8-5等效率数据?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shota、

    很抱歉、我们没有这些数据。  

    如果您确实需要效率测试、则需要一些时间才能完成这些测试。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    注意到。 我将订购 EVM 并收集客户需要的数据。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Shota、

    非常感谢。

    因为今天我真的有点忙

    此致

    TAO