This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55451B:ESD 分类

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114072/sn55451b-esd-classification

器件型号:SN55451B

大家好、团队、

我的客户正在寻找器件 SNJ55451BFK 的 ESD 分类。 他们想知道该器件是否 符合 MIL-STD-1686 Rev. C 或 ANSI/ESD S20.20标准。

提前感谢。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我需要与我们的后端团队联系、了解我们旧器件上的这些信息。 EOD 7/6将为您提供一份回复、因为假期和我们的大多数后端团队都不能参加。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    我们唯一的相关信息是、它具有高达2000V 的 HBM 通过结果。

    此致、

    Kalin Burnside