This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22674:低电流电源设计

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22674, TPS5450, LMR43610, LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115805/lm22674-low-current-power-supply-design

器件型号:LM22674
主题中讨论的其他器件: TPS5450LMR43610LMR33610

您好!

你好。 我有一位与 LM22674搭配使用的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我正在进行低电流电源设计。 我需要简单高效的。

使用 WebBench、尝试几种不同的芯片。

多年来一直在生产的当前设计使用 LM22674。

我需要100mA 左右的效率。 该电源做得不是很好。 我该怎么做才能使它更好?

我已经尝试过 TPS5450、但在 WebBench 上获得了类似的结果。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您提到的这些器件未针对低电流下的高效率进行优化。

    您可能需要查看 LMR33610或 LMR43610等器件。

    谢谢