This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143-Q1

Guru**** 2813335 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM25143, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114283/lm5143-q1-lm5143-q1

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25143LM5143

您好,  

 能否在12V 电压下使用 LM5143-Q1实现3.3V @90A 的电流? 如果不是,您能否建议我使用汽车器件 输出:- 3.3V @ 90A (来自 VNominal:12V (输入))。

此致

Kamaljit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamaljit、

    在90A 时、四相是可行的、具有强制冷却功能。 查看 LM25143数据表中的5V/50A 两相应用示例。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim、

    对于两相、对于 LM25143或 LM5143、我应该达到的最大电流是多少?

    对于高电流、需要权衡 b/w 开关频率和 MOSFET 功率损耗。 要以更高的开关速率运行,您是否可以向我推荐任何其它器件型号?

    此致

    Kamal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamal、

    这比控制器更取决于功率级组件。 此外、应用的最高环境温度以及气流或强制冷却的可用性也会产生影响。

    30A/相大约是12V 输入的实际最大值、因此建议使用4相。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 TIM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的提问、Kamal。