主题中讨论的其他器件: TPS7H2201-SP
你(们)好
我有一个航天应用、其中 TPS7H4010-SEP 看起来非常适合用作降压稳压器、可在1.5A 电流下将+5VDC 转换为+3.3VDC。
但是、此电源的这个输入有时未通电、而另一个电源为+3.3V 总线供电(输入电压= 0V、输出电压=+3.3V)。 在这些条件下、电源需要阻断从 Vout 到 Vin 的电流。
当 Vout =+3.3V 且 Vin = 0V 时、TPS7H4010-SEP 是否阻断从 Vout 到 Vin 的电流?
如果它不阻止电流流动、TI 是否有任何低功耗建议方法将此特性添加到电源中?
此致、
Doug Young