This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:BQ24210 -充电问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115591/bq24210-bq24210--charge-problem

器件型号:BQ24210

尊敬的 TI 团队:

我们的产品使用 BQ24210作为充电 IC、为高达4.2V 的电池充电

我们的客户遇到这样一个问题:  尽管电池电压为3.9V、但我们90%的产品仍无法通过5V USB 为任何电流充电

电流环路、以供您参考。

我们今天可以通过3.92V 的插入式电池来重复此问题、并使器件整夜保持未充电状态。

它可以通过重新插入电池再次为电池充电、但是、不能通过拔下并插入 USB C 电源设备来为电池充电。

 

怀疑问题是由 Vbus_DPM 的值引起的、正如数据表中提到的、我们不应将 Vbus_DPM 设置为低于电池电压。

我们想知道这会以什么方式导致问题? 充电器无法充电时处于什么模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于通过拔下并重新插入电池来解决此问题、我怀疑器件可能卡在电池检测模式或 DPPM 阻止充电。 如前所述、Vbus_DPM 应设置为高于电池电压、以便不会限制电流流入电池。

    如果在升高 Vbus_DPM 之后问题仍然存在、我建议阅读数据表中的电池检测例程、以查看这是否与您观察到的行为相匹配。

    谢谢、

    杰克逊