This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:有关 UCC27211的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115505/ucc27211-questions-about-ucc27211

器件型号:UCC27211

您好!

我想问您有关 UCC27211的问题。
(问题1)
是否可以进行6MHz 和7MHz 开关操作?
(问题2)
自举二极管是内置的、但是否可以从外部连接该二极管?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 是的、如果需要、可以将一个外部自举二极管与内部自举二极管并联、例如用于高开关频率和小脉冲宽度应用。 一种常见的做法是添加一个电阻器(例如 2 Ω)与外部二极管串联、以便在需要时限制电流。 请参阅 EVM 用户指南 中的示例:https://www.ti.com/lit/ug/sluubj7/sluubj7.pdf

    关于开关频率、我们不指定最大开关频率。 从驱动器的角度来看、最重要的是驱动器能够耗散在这些频率下开关产生的功率、这意味着器件温度不会超过建议的工作结温最大值。  

    您可以在此处参考自举计算器来估算功耗: 半桥计算器.xlsx

    此致、

    Leslie