This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:是否可以限制 LM5118的输入电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, TPS40210, LM5176, LM25118, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095743/lm5118-is-it-possible-to-limit-the-input-current-for-lm5118

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件: TPS40210LM5176LM25118LM317

你(们)好
 我计划在 输入电压为12V 和1A (最大输入电流)、最大输出电压为25V 且电流限制为350mA 的 LM5118器件中使用。  

因此、我想通过改变输出电压来限制输入电流(或)输出电流、从而保护输入电源、这与恒流控制驱动类似。  

是否可以实现这些功能?    此外、在数据表中、还有一个被称为 仿真峰值电流模式控制的功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaishankar、

    感谢您使用 E2E 论坛。
    遗憾的是、我们负责该部件的工程师目前在本周剩余时间都不工作。

    同时、如果您可以向我们发送 有关您计划的电路的更多信息、如原理图、将会有所帮助。
    您还可以尝试产品页面上提供的设计工具、包括 webench 或快速入门计算器、以比较您的设计。

    LM5118的数据表列出了电流限制功能、这意味着您应该能够实现所需的过流保护。
    仿真峰值电流控制意味着 即使 在非常小的占空比下、也会生成人工电流斜坡以降低噪声并提高系统的稳定性。 详细说明可在数据表的第17页找到。

    如果您只想将输入电压从12V 升压到25V、甚至不需要 LM5118的降压/升压功能、可以改用升压拓扑来节省额外的 MOSFET 和二极管。 TPS40210就是一个符合您要求的示例、它还包含过流保护功能。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Niklas
      输入电压将在12-28V 之间变化、所需的输出电压为25V、因此我只需要一个降压/升压稳压器。

    方法1. 在 LM5118中、该 仿真峰值电流控制的最大输入电流是否为? (根据上述要求)。

    方法2. 我想再增加一个解决 方案、通过使用 INA301A1器件添加一个外部电路来实现 CC 控制。 请附上 Tina TI 仿真文件。

       请建议使用哪种方法(1或2)得出上述预期结果。  

    e2e.ti.com/.../LM5118MH_5F00_cc-control-_2800_1_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaishankar、

    峰值电流控制将测量电感向输出提供能量的相位期间流经电感器的电流。

    请参阅 数据表中的7.3.5电流限制

    有一些参考设计可以为您提供一些接近您要求的信息:

    TI 参考设计库

    检查您的 TINA 文件我不确定这是否起作用-您在仿真中看到了预期的行为吗?

    在我看来、 当 INA 检测到过流时、这将增加输出电压、因此也增加输入电流。

    LM5176具有用于平均输入或输出电流控制的集成控制功能。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

      我已经起草了连接在 Rsense (R218)电阻器下方的原理图、以限制电流。 因此、请查看您分享的有关原理图的宝贵反馈。

     其他 注意事项:为了实现成本优化、我已将 LM5118更改为 LM25118器件。 因此、请确认此更改不会造成任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaishankar、

    我不确定此电路是否会为您提供预期的行为。

    您能否详细列出您的要求?

    什么是输出电流。

    输入电流限制触发器的速度。

    对于1.74Ohm 的 Rsense、 系统将无法工作、因为电感器峰值电流始终高于350mA

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    我的要求是将输入电流限制在1A (11、5V)以下、它不应超过电流限制、因为我的电源无法处理它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaishankar、

    让我仔细研究一下这个问题、但我可能需要 2-3天的时间。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaishankar、

    总之
    输入电压:12 - 25V

    最大峰值输入电压和最大平均输入电流为1A。

    输出为:

    25V 与??? A (正常运行时的最大电流)-出现350mA 故障时输入电流受限?

    或350mA、最大输出电压为25V ?

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:11.5 - 28V

    输出电压:25V

    我只需要将输入电流限制在1A 的限制范围内。 根据此输入电流限制、应控制输出电流(如输出中的 CV 和 CC 控制)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaishankar、

    在这种情况 下、我建议使用 LM5176、因为这已经实现了平均电流限制。

    如果您想继续使用 LM518:

    如上所述、您在 TINA 中所采用的方法可能也起作用、但您需要在达到限制时馈入更高的电压电平。

    通过触发控制器来拉低 FB、以生成更高的输出电压。 否则、您可以拉低 EN 信号以完全关断。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaishankar、  

    在过去7 天内、我没有看到此主题的更新。

    如果问题得到解决、最好按下"已解决"按钮。

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的答复。

    我计划 LM5118 (降压/升压)+ LM317 (作为限流器)将输入电流限制在1A 限值内。请查看以下所附的原理图、分享您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaishankar、

    请将开关频率限制为350kHz (<400kHz)-这样可以避免一些问题并简化设计。

    -> R225 = 15.3k

    应调整一些参数-以下设计计算器可为 您提供帮助:LM5118数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    还需要调整 C_Ramp 和 R_Ramp -请参阅数据表:

    C_Ramp:10n

    R_Ramp 93k

    一些大容量输出电容器似乎缺失(例如 10uF - 20uF)

    另请检查您的补偿-设计计算器可在此处再次提供帮助。

    除此之外、我认为该电路将为您提供所需的功能。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaishankar、


    在过去的24天里、我没有看到此主题的更新。
    因此、我假设问题已解决。
    在这种情况下、最好按下"已解决"按钮。

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

    此致、
     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试此实际电路时、我得到了实际输出电压(25V)、但我听到了电感器发出的噪声(在升压工作模式下)。

    请建议一种降低电感器产生的噪声的方法。

    提前感谢!!!!!!!!!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaishankar、

    您能否在开关节点(电感器的两侧)上进行探测?  您能在开关边沿之后看到这里的振荡吗?

    在这种情况下、缓冲器可以提供帮助、另请参阅以下链接中的其他信息:

    最大限度地减少升压转换器开关节点处的振铃:

    https://www.ti.com/lit/an/slva255/slva255.pdf?ts=1655709289212&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dsnubber%2526nr%253D3296

    计算缓冲器:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps?keyMatch=SNUBBER

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

     为了降低来自电感器的噪声、我尝试在下面的项目中进行选择

      1.提高开关频率(491kHz)。

      2. Ramp 引脚的电容值增加(0.1uF)。

      3. 已将 I SENSE 电阻值增加至150mE。

      这样、电感器的噪声几乎不会降低。

    此外、请查看随附的两侧电感器相对于输出电压的屏幕截图。

    一侧电感器与输出电压(交流耦合)间的关系。

       

    另一侧电感器与输出电压(交流耦合)间的关系。

    请建议进一步解决此问题.........

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaishankar、

    您能否分享您的最新原理图-不确定这是否与上面显示的原理图相同

    您能否还澄清上述示波器图所采用的组件配置。

    请确认:

    -第一个图是通道1:输出电压/通道2:SW1

    -第二个图是通道1:输出电压/通道2:SW2

    测试条件是什么:输入电压 和负载?

    通道2是交流耦合还是直流耦合?

     

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新原理图

    请查找内联响应......

    -第一个图是通道1:输出电压/通道2:SW1    >>是

    -第二个图是通道1:输出电压/通道2:SW2  >>是

    测试条件是什么:输入电压和负载?     输入电压大于12V、最大负载电流由 LM317控制

    通道2是交流耦合还是直流耦合?    >>通道2为直流耦合、只有通道1为交流耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaishankar、

    我将您的设计放入快速入门计算器工具中(可在产品页面上找到)、并获得非常不同的斜坡配置值:

    Cramp = 500pF  Rramp = 93k

    您能否再次检查该值。 Vout 上的电压纹波非常高。

    还请将开关频率保持在350kHz 以下-这可以避免上述问题。

    RT = 15.27k

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    在这两种变化情况下、噪声现在已完全消除电感器噪声。 最大输出纹波电压为300mV。

    但我仍面临一个问题、即欠压情况下。 该 IC 的输入来自6米长的电缆、可处理高达1A 的电流。

    当达到欠压(10.45V)时、LM5118禁用、输入电流变为零。 通过此电流再次使能输入电压升高(由于电缆较长)、LM5118再次使能。 这会在启用 IC 时产生连续振荡。

    请建议一种方法来校正实现欠压保护的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaishankar、

    因此、您需要增加 UVLO 检测的迟滞。

    也许本报告提供了一些有关如何解决此问题的想法:

    向电源电压监控器添加滞后(TI.com)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaishankar、


    在过去13天内、我没有看到此主题的更新。
    因此、我假设问题已解决。
    在这种情况下、最好按下"已解决"按钮。

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

    此致、
     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 现在一切都正常

    现在、我正在对整个电路进行热测试