This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882:用于基本应用的 PoE MSP430参考代码

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TPS2388, TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115570/tps23882-poe-msp430-reference-code-for-basic-applications

器件型号:TPS23882
主题中讨论的其他器件:TPS23881TPS2388

您好、先生、

我们能否知道 TPS2388/TPS23881/TPS23881系列的参考代码有何差异? 可以100%兼容?

如果不是、是因为寄存器映射的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    数据表中列出了高级比较表。 TPS23882和 TPS23881在硬件和软件方面是100兼容的、但 TPS23882仅适用于30W 应用。 TPS23882中禁用了所有4线对相关特性。 谢谢。  

    此致、

    一分钱