This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390-Q1:12V VCC1注意事项?

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115715/ucc5390-q1-12v-vcc1-considerations

器件型号:UCC5390-Q1

数据表中的曲线主要针对3.3V 或5V VCC1。 作为一个关键组件、使用12V 是否有任何注意事项和折衷? 传播延迟会受到影响吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stephanie、

    在逻辑输入之后、会发生 LDO 和一些电平转换、因此 VCC1电平对性能的影响不大。

    请记住、如果您从12V 电压运行 VCC1、则您的逻辑阈值将是其百分比。 有关更多信息、请参阅此常见问题解答。

    如果您还有其他问题、请告诉我、否则 请将 绿色按钮混搭、以便我可以获得我的 Cookie!

    此致、

    Don