This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:COMP 信号不稳定?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115650/ucc28c45-instability-on-comp-signal

器件型号:UCC28C45
Thread 中讨论的其他器件: TL431

团队、

客户基于 UCC28C45进行了反激式设计:
   输入电压 :85至265V,输出电压= 17.5V,输出电流= 0.7A
该设计 在 COMP 输出端显示了振荡趋势或不稳定、具体取决于输入电压。
-原因可能是什么?
-这是不是因为我们超出了输出的电流限制?

这里是一些示波器图。

提前感谢、
A.


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer

    如果在正常运行期间超出电流限制、请正确调整该值。 使用 TI 功率级设计 器验证功率级值已知是有效的、然后在不使用光耦合器的情况下使环路稳定。 以下是一种始终对我有效的方法:

    1. 通过在电压误差放大器的反馈中暂时放置一个主极点来稳定电压环路。 COMP 和 FB 之间的100nF 电容应可实现这一目的。 此时、稳压和瞬态响应将不会很好、但没关系-电压环路将得到稳定保证。
    2. 接下来、稳定电流环路。 确保 CS 电阻器是您计划的给定负载范围和为变压器选择的 Lmag 的正确值。 检查整个线路/负载范围内的 CS 信号、在最坏情况角基础上增加大约20%的设计裕度、调整 RC 滤波器值转角频率以最大限度地减少振铃、但仍会向 CS 输入引入线性斜坡。  
    3. CS 信号稳定后、返回并偏置 OPTO / TL431。 TL431+opto 是一种非常流行的开关转换器反馈技术、您可以找到许多优秀的设计资源和 YouTube 视频、了解如何正确设置它。
    4. 一旦光电晶体管/TL431被适当偏置并将误差信号正确传输至 FB 并且在整个动态范围内运行、移除次级和初级之间的短路并将光电晶体管/TL341重新连接至反馈。 转换器现在应该是稳定的、但仍需要对电压环路进行补偿。
    5. 要补偿电压环路、请使用 TI 功率级设计器、Excel 或 Mathcad 或您选择的仿真工具对环路建模。 否则、如果您可以访问网络分析 器、则可以测量开环增益/相位并在实验中构建补偿、以形成控制环路响应、直到您实现所需的增益、交叉和相位响应。
    6. 一旦 CS 环路、电压环路、光电耦合器/TL431都保持稳定、开始系统地重新添加之前断开连接的电路块

    此致、

    Steve M