This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:在 Webench 设计中使用 QSC 晶体管?

Guru**** 2521010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115653/ucc28c45-use-of-qsc-transistor-in-webench-design

器件型号:UCC28C45

团队、

请参阅以下 webench 生成的设计摘录、了解以下规格:
     反激式、Vin :85至265V、Vout = 17.5V、Iout = 0.7A

QSC 晶体管在此设计中的用途是什么?
您能否分享一些有关晶体管电路的主要、选择和尺寸的信息?

提前感谢、

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、

    QSC (SC=斜率补偿)是一种斜率补偿 BJT、用作斜坡信号和 CS 信号之间的缓冲器。 这允许将斜坡信号的位置量与 CS 信号相加、同时还可最大程度地减小斜坡(RT、CT)引脚所检测到的负载。 BJT 没有什么特别之处、因为它可以使用低电压、信号类型、2n2222类型。 施加的斜率补偿信号量由 RSC 的值决定。 这是之前 讨论斜率补偿并显示示例的 E2E 主题。

    此致、

    Steve M