请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 主题中讨论的其他器件: EV2400
各位专家:
我们的客户使用 BQ40z80 EVK 来通信 STM32,通过 SMBus 通信,他更改了跳线 J18和 J21上的外部 EV2400设置,并将 SMBD 和 SMBC 线路从 STM32连接到 BQ40z80。
他 已将从器件地址指定为0x17 <<1
尝试使用0x09从 BQ 侧读取电压。
以下函数用于通信
HAL_SMBus_Master_Transfer_IT (SMBus_HandleTypeDef * hsmbus、uint16_t DevAddress、uint8_t * pData、uint16_t size、uint32_t XferOptions)
我已指定为0x17 <<1的 Devaddress
数据传递0x09
大小为1
但 BQ 板不响应数据包。
您能帮助我们识别变速箱中发生的错误吗? 非常感谢您的参与。
此致、
Gerald