This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:查找最大高度为1mm 的容差

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115227/tps745-q1-to-find-the-tolerance-of-1mm-max-height

器件型号:TPS745-Q1

您好、专家、

TPS745-Q1  采用 DRB0008J 封装。

它定义了最大高度为1mm

工程师正在询问 此 ***.Pls 建议的容差。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    DRB 的高度通常介于0.88mm 到1mm 最大值之间  

    我必须联系我们的封装团队以获取有关此方面的更多详细信息。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    不幸的是、我们无法透露容差。 尽管如此、它的最大值为1mm、具有一定的容差、但不超过1mm。

    最棒的  

    Edgar Acosta