This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:在 BQ76940EVM 上启用电池平衡需要满足哪些条件

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQ76940, BQSTUDIO, BQ78350-R1A, BQ78350-R1, EV2400, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112652/bq76940evm-what-are-the-conditions-required-to-enable-cell-balancing-on-the-bq76940evm

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQSTUDIOBQ78350-R1ABQ78350-R1EV2400BQ78350

我们将 BQ76940EVM 用作我们循环中的15S 电池组的电池监控器。 (请参见随附的我们设置的方框图以了解其他上下文)

是否可以在我们的电流设置中使用电池平衡功能?

如果是、启用 BQ76940 AFE 内部和外部平衡功能的条件是什么?

您还想确认 EVM 上的哪些 FET 用于更高电流的外部平衡吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如果您直接使用监控软件控制 BQ76940器件、则直接通过器件寄存器启用和禁用电池平衡。 如果您使用 BQ78350-R1监测计通过 BQStudio 控制 BQ76940、则该器件具有自己的电池平衡自动化算法-您可以在 BQ78350-R1A TRM 中了解此算法的工作原理。

    本应用报告的第4节中介绍了平衡电路: https://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您能否说明通过78350启用平衡需要满足哪些条件?

    根据您提到的 TRM、我们希望默认启用 TRM、并尝试通过以下两种方式观察底层行为:
    -在连接到 SMBus 端口时通过 SBS 查询 AFEConfig (0x59)
    -使用 EV2400连接到 I2C 端口时、通过 BQ769x0评估软件观察寄存器。

    在这两种情况下、我们都在外部为不平衡电池组充电(下面所附设置的图像)、并且看不到任何电池平衡寄存器切换。 在这两种情况下、我们都能够在充电时通过 SMBus 和 I2C 看到电池电压的变化。

    是否需要通过 BQ 板进行充电以启用电池平衡? 例如、电路板是否有需要配置的特定硬件连接和/或设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    确保您的电池平衡阈值和电池平衡最小值已针对您的应用进行了适当设置。

    充电电流需要流经 BQ 感应电阻器、以便器件知道您正在充电。 该器件可在外部充电时看到电池上的电压发生变化、并且可能不希望实现平衡。 尝试耗尽电池并使其保持空闲状态(无充电或放电)、以查看是否在一段时间后发生平衡。  

    谢谢、
    Caleb.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、  

    感谢您的回复。 我们已尝试根据默认的电池平衡阈值/最小设置调整电池电压。

    哪个电阻器是 BQ 感应电阻器?

    此外、我们的印象是、充电只能通过充电来启用。 电量监测计在充电或放电期间是否可以执行平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    在 EVM 上、R3是感应电阻器。 原理图位于 EVM 用户指南中。 是的、监测计可在器件处于空闲或充电状态时执行平衡。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caleb、您好、很遗憾、我们在使平衡功能正常运行方面仍然存在问题。 我们是否可以安排与某人就该问题进行通话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    BQ78350需要测量充电电流以实现电池平衡。

    您能否确保满足平衡的所有条件、然后在 BQStudio 中单击"开始日志"。 日志文件包含许多信息、可帮助我调试情况。 您是否还可以通过单击数据存储器屏幕上的"export"来导出所有寄存器设置。  

    谢谢、
    Caleb