This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22966:TPS22966

Guru**** 2386680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22960
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112369/tps22966-tps22966

器件型号:TPS22966
Thread 中讨论的其他器件:TPS22960

您好!  

我想在 Vin1和 Vin2上使用两个不同的电压电平。 Vbias 是否可以保持恒定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    对于相同的 Vbias 电压、您可以具有两种不同的 Vin 电压。 确保将 Vbias 电压设置为最高 Vin 电压或更高。

    此致、

    Dhanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhanya、  

    感谢您的回复。

    在本例中、Vin1将在4.2至3.1 (电池电源)之间变化、Vin2固定为5V。 只要器件正在充电、Vin2就会出现在图片中。

    我可以将 Vbias 连接到 Vin1、还是应该使用恒定电源?

    由于 Vin2不是连续电源、因此我无法将其连接到 Vbias、尽管 Vin 最高。

    请建议可以做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、  

    我建议您将 Vbias 连接到5V 或更高电压的独立恒定电源/电源轨、该电源轨与 Vin1或 Vin2没有关联。  

    谢谢、

    Dhanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vbias 引脚能否保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、  

    不能、您不能将 Vbias 保持浮动。 在运行期间、VBias 必须等于或大于 Vin。  

    谢谢、  

    Dhanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhanya、  

    您能否建议一个没有 Vbias 的替代器件。 在我的应用中、Vin2并非始终可用、这是最高输入电压、Vbias 不能在 Vin1和 Vin2之间切换。

    是否可以短接 Vin1、Vin2和 Vbias? 因此、无论哪个电压电平与 Vin 相关联、Vbias 都可以与同一电平相关联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    我们拥有的唯一一款没有 VBias 的双通道负载开关是 TPS22960。 此外、如果您将 Vin1、Vin2和 VBias 短接在一起、则可能会出现未通电的电源的反向电流事件。

    谢谢、

    Dhanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果任何一个电压在运行期间大于 Vbias、会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、  

    VBias 不应大于 Vin 电压、因为 FET 的栅极不会正确偏置、我们无法保证数据表中的任何值。

    谢谢、  

    Dhanya