This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:隔离型反激式的 EMI 对策

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22764, LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113672/lm51561-emi-countermeasures-of-isolated-flyback

器件型号:LM51561
主题中讨论的其他器件:PMP22764
您好、支持团队、

我使用 LM51561隔离型反激式器件为 PoE 的 PSE 电源供电。
・输入电压:DC18V~38V
・输出功率:46W 或更高
・输出电压:54V

、但我的 EMI 测试有问题。
低频范围(500kHz 至30MHz)的・μ V EMI 较大。
・交流电源和 PoE 端口的噪声端子电压无法通过 VCCI 标准。
・PoE 电源受无线电干扰测试和 EMI 噪声测试的影响。
(LM51561可能会受到噪声的影响并错误检测过流、从而导致瞬时中断。)

我想改善电路板图案。
PMP22764和 LM5155EVM-FLY 电路板是否可以用作 EMI 对策的模型?
还有其他型号的电路板吗?

此致、
DIE-K 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dice-k 您好、  

    感谢您的联系。 是的,电路板 PMP22764是一个很好的示例,因为它还在反激的输入和输出端包含两个 π 型滤波器,通过此链接,您可以找到电路板的布局 https://www.ti.com/tool/PMP22764 。 如果您需要进一步的支持、请告知我们。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:
    感谢你的答复。

    EMI 噪声错误检测过流时、是否有任何应对措施示例?
    使电流感应电阻器更靠近 LM51561的 CS 引脚并使接线更粗吗?

    如果可能、我将以私人消息向您发送原理图和电路板模式。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    请您解释一下反措施到底意味着什么?

    一般来说、对于反激式转换器而言、布局非常重要、因为输入和输出侧的电流会部分中断、因此系统中会产生一般噪声。

    在您请求与任何人建立友谊后、您可以与此特定人员开始私人沟通。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、
    感谢你的答复。

    我在一封私人邮件中向您发送了原理图和电路板图案。
    请检查内容吗?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    当我们继续处理私人邮件时、让我关闭此主题。

    此致、
    Brigitte