This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:移除保险丝和 BQ7718冗余保护

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ7718
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115041/bq76952evm-removing-fuse-and-bq7718-redundant-protection

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ7718

您好、TI 论坛!
我叫 Pedro、目前我正在使用此芯片开发自己的电路板。
我注意到 EVM 使用了由 BQ7718过压保护和仿真保险丝构成的二级保护系统来熔断。
我的问题是这些保护有多必要。
鉴于 BMS 的永久故障只能禁用 CHGFET 和 DCHGFET、除了冗余之外、我看不到保险丝和 BQ7718的点。
我对这一假设是否正确?
我是否缺少其他功能?
你有什么建议?
提前非常感谢!
佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    一些安全标准要求使用独立 IC 进行二级保护、因此这取决于您需要满足的应用要求。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    您能不能建议一些安全标准的参考或我可以在其中找到的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    我没有太多信息可供分享、因为这非常依赖于应用。 有多种 IEEE 和 UL 标准-您需要研究其中的任何一种标准是否适用于您的应用并找到相关要求。

    此致、

    Matt