This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:误差-放电数据点小于10、在监测参数计算中 N=1 CEDV

Guru**** 2611445 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110324/bq78350-r1-error---discharge-data-point-less-than-10-n-1-in-gauging-parameter-calculation-cedv

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

我会遇到类似的错误  

计算引擎报告了以下错误:
错误:将数据点放电不足10、文件 roomtemp_highrate.csv 中 N=1
错误:将数据点放电不足10、文件 hightemp_lowrate.csv 中 N=1
错误:将数据点放电不足10、文件 hightemp_highrate.csv 中 N=1

e2e.ti.com/.../GPCPackaged_5F00_Anvil_5F00_V3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    我认为这是因为大多数日志中的当前列显示为正。 这应该是放电电流的负数。 我认为这将解决您的错误。

    但是、我还注意到一些数据看起来很奇怪。 例如、lowtemp_highrate 文件显示了放电期间的电压上升和下降(或保持平缓)。 温度也变得很热。 使用此数据、您将能够通过工具生成准确的结果。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、将电流值更改为-ve 确实解决了一个问题、但现在我遇到了另一个错误  

    计算引擎报告了以下错误:
    精度误差:偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划

    我认为上述误差与电池或电池终端电压的终端电压相关。 我测试的电池是 LiCoO2 (氧化钴)放电结束电压为3.0V、但我的高温高速率数据文件的最小电池电压为2.76V、因此我尝试将"电池端电压"更改为2.75、2.85和3.0V

    在这两种情况下、我都会得到相同的误差。 也许您能提供帮助会有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    我认为应该像 GPCCEDV 用户指南中显示的示例那样以 mV 为单位输入电池终端电压。 但是、我认为可能会有更多问题、比如我在上一次答复中提到的问题(例如、有关 lowtemp_highrate 文件)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 GPCCEDV 用户指南中提到的、我确实更改了电池端接电压、但我仍然得到精度错误"偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请 检查数据文件是否具有建议 的格式、单位和测试计划 "

    e2e.ti.com/.../3301.GPCPackaged_5F00_Anvil_5F00_V3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    您是否查看过我之前的评论?:"例如、您的 lowtemp_highrate 文件显示了放电期间的电压上升和下降(或保持平缓)。 温度也变得很热。 借助这些数据、您将能够从工具中生成准确的结果。"

    此致、

    Matt