This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24088:充电终止阶段出现问题

Guru**** 2648415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114970/bq24088-issue-with-charge-termination-phase

器件型号:BQ24088

您好!

我们最近在其中一款产品中设计了 BQ24088DRCR 充电器、但似乎从未进入充电终止阶段。
当 Vin 设置为5V 时、I in 为0.5A (如预期)。  但是、随着锂聚合物接近 4.2V、输入电流不会下降。 更令人关注的是 STAT1为低电平、STAT2为高电平、这表示充电状态已完成。
另一件值得注意的事情是、我们通过施加固定电压1/2 Vin (从 Vin 到接地的50%电阻分压器)来禁用 TS 功能。

请说明导致此行为的原因是什么?

谢谢你。

此致、
Louiza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louiza、

    您是在 EVM 板上测试还是在自己的板上测试? 请您分享您的原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的答复。  

    这是一种定制设计、但幸运的是我解决了这个问题。 TS 引脚上的分压器使用10k 电阻器-当我用1M 电阻器替换它们时、恢复正常运行、并且电池充满电后充电器断开。  

    我现在要关闭这个线程。  

    此致、  

    Louiza