This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:镀金厚度

Guru**** 2522880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114561/tps3808-au-plating-thickness

器件型号:TPS3808

团队、

 TPS3808G25DRVR 的镀金厚度是多少?

我无法在 可靠性和封装数据中找到它

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franziskus、您好!

      TPS3808G25DRVR 上 NiPdAu 铅涂层的 Au 镀层 µm 为0.003 µm–0.015 μ m。  

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Walter!