This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53311:电路开始加载#39;n。

Guru**** 2500905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109119/tps53311-circuit-does-n-start-with-load

器件型号:TPS53311

大家好、我使用的是 TPS53311、我遇到了以下问题:当连接负载时(无论负载值如何)、IC 不会启动、它在输出端保持0V。 如果我在没有负载的情况下将其打开、然后将负载置于开启状态、则 CI 正常工作。 我不理解这种行为。 请帮帮我。 下面是电气图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christos、

    您使用的是电子负载还是电阻器? 如果它 不是电阻器、您可以尝试使用电阻器吗? 您能否 还捕获2个 VIN、SW、VOUT 和电感器电流的启动示波器截图-一个没有负载、另一个有负载?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christos、

    你有更新吗? 您是否能够解决此问题?

    此致、

    瓦伦