This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59401:TLC59401 LED 驱动器闪烁问题的原因很难跟踪

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115313/tlc59401-cause-of-flickering-issue-with-tlc59401-led-driver-is-hard-to-track-down

器件型号:TLC59401

尊敬的论坛:

通过将其用于全区域局部调光背光、我们利用多个 TLC59401 LED 驱动器 IC 来驱动各个 LED 灯串。 基本上、它们工作正常、但我们遇到了严重的闪烁、我们找不到原因。 以下是一些信息:

常规:

  • BL 包含20个使用 Nichia LED (4x14、4个串联 LED)的定制构建面板
  • VLED = 12~13 V (尚未定义)
  • 驱动器 IC 为 TLC59401、每列驱动14个 LED (每个面板4个驱动器、每个面板上1个驱动 PCB)
  • 通道电流由电阻器限制为10mA
  • 在每个电路板上本地生成的 VCC (3V3)
  • PWM 频率固定为60Hz (源自视频信号)
  • 电源轨和信号总线长度~2m

可观察到的问题:

  • 人眼闪烁(可能10-15 Hz)
  • 如果面板数量减少,则问题仍然存在
  • 使用汽车电池作为电源时也是如此

进行的测量:

  • 光发射:PWM 看起来不错(频率和占空比)
  • 输入电压(本地):压降(~0.5V 可观察到的开关@60Hz、但未调制<60Hz)

鉴于上述数据、系统闪烁的原因可能是什么? 有人以前遇到过类似的问题、并且能够解决?

此致

Severin Völkl ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Severin:

    通常情况下、闪烁问题是由电源不稳定或信号路由不良导致的。

    进一步诊断:

    1. 您能否共享原理图和 PCB 布局?

    请提供示波器中有关输出引脚、VCC 和 VLED 的截图。

    3.很抱歉。 我无法理解以下句子。 请解释一下。

    [引用 userid="479435" URL"~~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115313/tlc59401-bl闪烁 原因问题与 tlc59401-led-driver-is-hard to track-down"]输入电压(本地):电压降调制、不可观察到< 60Hz/60Hz @[引用]

    此致、

    李国能