This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:原理图检查

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112438/lm5175-schematic-check

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

你(们)好

您能否帮助检查 LM5175原理图以及是否需要进行调整?

谢谢你

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_2D00_-005_5F00_PWR_5F00_DCIN_2D00_12VA-_2800_002_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您对 LM5175的支持

    我很困惑、因为该信号显示的是 LM5176、但器件显示的是 LM5175。

    除了 HO1之外、所有 FET 都有栅极电阻器-建议添加此值。

    您能否还提供包含应用数据的 Quickstart calc Excel 表格、以便更深入地分析原理图。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、


    在过去12天内、我没有看到此主题的更新。
    因此、我假设问题已解决。
    在这种情况下、最好按下"已解决"按钮。

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

    此致、
     Stefan