This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177要执行电池充电器 CC/CV 控制吗?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108817/lm5177-lm5177-to-do-the-battery-charger-cc-cv-control

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他器件: LM5176

你(们)好,先生

我想使用 LT8491来执行电池充电器、LM5177是否具有相同的功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您使用 E2E 论坛

    是的、LM5177也能够处理该应用案例、但它需要两个 LM7177和一个具有某种控制功能的小型微控制器。

    从组件方面来看、这会带来一些更复杂的问题、但解决 方案成本会更高、而且还会提供更多的灵活性和配置选项。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我需要更多电流输出、可以使用更多 LM5177并 将其并联吗?

    如何实现?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有相关的原理图

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    是的、您可以并联2个 LM5177、这可以通过与 LM5176在上的此处所述实现。

    注意:在本报告中、没有明确说明两个器件的时钟应进行180度相移。

    遗憾的是、我目前还未准备好基于 LM5177的原理图或参考设计。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、


    在过去13天内、我没有看到此主题的更新。
    因此、我假设问题已解决。
    在这种情况下、最好按下"已解决"按钮。

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

    此致、
     Stefan