This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478Q-Q1:电流限制信息

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3478Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111632/lm3478q-q1-current-limit-conformation

器件型号:LM3478Q-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3478

您好、专家、

LM3478-Q1用于牵引逆变器。 拓扑是反激式拓扑、但不是隔离式设计。 请参阅下面的原理图。  

输入电压为200~400V、输出为+15/-9V、最大输出电流为150mA。 以下是短路测试波形:  

VIN 为200V、输出为+15/-9V、+15V 短接。 输出15V 降至0V、但 LM3478仍然工作、PWM 也没有停止。  

在这种情况下、输出电流为1.5A、因此输出二极管过热、无法正常工作。  

我们阅读了数据表、发现有一个325ns 的消隐间隔来过滤 FB 上的毛刺脉冲。 因此、我认为这是造成这种情况的原因。 以下是有关短路的详细信息的屏幕截图:

当发生短路时、LM3478-Q1由高电压(齐纳外部)供电。 在周期开始时、MOSFET 仍保持开路状态325ns。

您能为以下问题提供帮助:  

我们还发现、在数据表中 :LM3478Q-Q1内部的比较器将开关频率降低了5倍、并在短路消除之前保持此状态。

  在本例中、当输出短路时、我们看不到开关频率发生了变化。 是否有任何方法可在短路时触发开关频率? 此器件是否触发了短路保护?

2.数据表中有2个电流限制值,一个是 Vsense:电流感应阈值电压,另一个是 VSC;短路电流感应电压受限。  

  这两个参数之间有何不同? 我在方框图中看不到 Vsense、它是如何工作的?  

 

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    感谢您与我们联系。

    过流保护的目的是限制初级侧的峰值开关电流、而不是输出电流。
    如原理图所示、没有方法测量变压器次级侧的输出电流。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry,

    感谢您的反馈。  

    我没有明白这一点。 在这种情况下、当输出短路时、器件仍会在 MOSFET 中输出 PWM。 是否有任何方法来优化它? 因为当输出短路时、输出二极管过热。  

    此致

    郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    让我用不同的方式来描述它:

    转换器的初级侧不知道电能从何处 转移到次级侧。

    它无法区分它是在负载中消耗还是在二极管中燃烧。

    请比较以下主题(不同的拓扑、但有点相似的问题):

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758717/lm3478-output-current-limit-mechanism/2803995#2803995 

    该线程中的建议是 在输出端添加单独的电流监控器。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢您的支持。

    您能 为我们确认这两个问题吗?

    在 消隐间隔(持续时间为325ns)内、当 Vsense 大于343mV 时、是否会触发短路保护?  

    2.当 Vsense 大于电流感应阈值电压(156mV)时、 它是否会在 VR 上停止 PWM?  

    此致

    郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    LM3478使用斜率补偿、所以逐周期电流限制有一个斜坡而不是恒定的阈值。
    156mV 是消隐间隔之后的起点、在周期结束时将降至约75mV。
    如果添加了外部电阻器 RSL、则此斜坡将更陡。
    当超出此斜坡的电平时、PWM 将停止、直到开始连接周期。

    据我了解、短路保护旨在在发生永久性短路时生效。
    因此、我可以想象一些尖峰(尤其是在消隐间隔期间)不会触发它。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明 :http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml 的约束

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    我已经有很长一段时间没有向您反馈、因此我假设您的问题已经得到解答、我将关闭此主题。

    您可以重新打开它、只要它未被锁定、或者只需启动一个新的。  

    此致、
    哈里