This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:使用 UCC3895DW 的3kW CC/CV 电源

Guru**** 2557190 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC3895, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113962/ucc3895-3kw-cc-cv-power-supply-using-ucc3895dw

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他部件:UCC28951UCC2895
我正在设计3kW CC/CV (最大60V 50AMP) 电源、我选择了 UCC28951 PSFB 控制器、但该器件缺货、我无法买到、因此我的问题是、我能否在 UCC3895DW 上设计3kW 电源、我还将使用光耦合器进行反馈、因此使用光耦合器是可靠的 3kW 电源中的 CC/CV 反馈?

输入电压: 400VDC    输出:60V 50AMP (最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以针对与 UCC28951相同的功率级别设计 UCC3895。  因此 、您的3kW 设计是可能的。

    UCC2895有一个使用光耦合器反馈的评估模块。  这也是可能的。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu109b/sluu109b.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的宝贵答复、我将使用 UCC3895进行设计。