This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039:LM5039 24V 输出电压电路讨论

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114951/lm5039-lm5039-24vout-circuit-discussion

器件型号:LM5039

你(们)好

我们之前已经讨论过、请参阅以下链接:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084581/lm5039-lm5039-soft-start-circuit

 如果用于24V 输出系统(24Vouut、如下所示)
1、红色框架 ZD 的电压值是多少?! (图片中误差放大器的基准也是 LM4041-1.2)

2.除了使用此软启动电路的 LM5027EVM 外、是否还有其他使用此软启动电路的参考电路?! 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由於这是一项持续的支持,我现将其转交给邓国君支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    寻找您和  Teng 的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    齐纳二极管的电压取决于所需的预偏置线程。

    3.6V 可以、但我认为更高的预偏置电压可能更适合24V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    谢谢你

     认为 ZD 的电压适合 24伏输出电压吗? 可能是5V、或者...

    2.除了使用此软启动电路的 LM5027EVM 外、是否还有其他使用此软启动电路的参考电路?! 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、  

    这是指示器二次侧偏置电压、因此如果使用同一电路、3.6V 电压正常。

    下面是一个更简单的次级软启动解决方案、可供您参考。

      

    此致、

    Teng