This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:在开环中测试 PSFB 固件

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113782/ucd3138psfbevm-027-testing-the-psfb-firmware-in-open-loop

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!

您认为最好的方法是在开环中测试包含的 PSFB 固件、这样我就可以在不连接评估板的情况下只查看 DPWM 信号?

我想使用随附的固件查看来自 UCD3138的独立 DPWM 信号。  

我应该断开滤波器、使其脱离正常模式、关闭 CLA 吗?

从 GUI 执行该操作是否会更快? 我基本上想测量死区时间、我在获得准确结果时遇到了一些困难

感谢您的帮助!

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果禁用包括输入欠压故障、输出欠压故障(ADC12和 ACOMP)在内的故障、则可以获得 DPWM 输出。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正确的位置禁用故障? 我以为我已禁用了故障,但由于我仍然没有任何 DPWM 输出,我可能缺少一些故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)禁用模拟比较器:

    FaultMuxRegs.ACOMPCTRL0.bit.ACOMP_EN = 0;    

    2)。  禁用 数字比较器:

    FaultMuxRegs.DCOMPCTRL0.bit.COMP_EN =0;

    3)。#define VIN_FLUMENT(1)//(adc_values.VIN_mon > PMBus_DCDC_CONFIG_ENMODE[0].VIN_ON)
    #define VIN_NOT_FLUMATE (0)//(ADC_values.VIN_mon < PMBus_DCDC_CONFIG_ENDET[0].VIN_OFF)
    #define VIN_UV_FAULT (0)//(ADC_values.VIN_mon < PMBus_DCDC_CONFIG_ENMODE[0].VIN_UV_FAULT_LIMIT)

    4)。 无欠压保护 。  

    // FAULT_FLAG =1;
    // FAULT_TYPE =欠压;

    此致

    可能在其他一些地方、您需要移除故障保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我错过了足够的定义。 我很感激!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。