主题中讨论的其他器件:UCD3138
您好!
您认为最好的方法是在开环中测试包含的 PSFB 固件、这样我就可以在不连接评估板的情况下只查看 DPWM 信号?
我想使用随附的固件查看来自 UCD3138的独立 DPWM 信号。
我应该断开滤波器、使其脱离正常模式、关闭 CLA 吗?
从 GUI 执行该操作是否会更快? 我基本上想测量死区时间、我在获得准确结果时遇到了一些困难
感谢您的帮助!
谢谢、
Ryan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您认为最好的方法是在开环中测试包含的 PSFB 固件、这样我就可以在不连接评估板的情况下只查看 DPWM 信号?
我想使用随附的固件查看来自 UCD3138的独立 DPWM 信号。
我应该断开滤波器、使其脱离正常模式、关闭 CLA 吗?
从 GUI 执行该操作是否会更快? 我基本上想测量死区时间、我在获得准确结果时遇到了一些困难
感谢您的帮助!
谢谢、
Ryan
您好!
1) 1)禁用模拟比较器:
FaultMuxRegs.ACOMPCTRL0.bit.ACOMP_EN = 0;
2)。 禁用 数字比较器:
FaultMuxRegs.DCOMPCTRL0.bit.COMP_EN =0;
3)。#define VIN_FLUMENT(1)//(adc_values.VIN_mon > PMBus_DCDC_CONFIG_ENMODE[0].VIN_ON)
#define VIN_NOT_FLUMATE (0)//(ADC_values.VIN_mon < PMBus_DCDC_CONFIG_ENDET[0].VIN_OFF)
#define VIN_UV_FAULT (0)//(ADC_values.VIN_mon < PMBus_DCDC_CONFIG_ENMODE[0].VIN_UV_FAULT_LIMIT)
4)。 无欠压保护 。
// FAULT_FLAG =1;
// FAULT_TYPE =欠压;
此致
可能在其他一些地方、您需要移除故障保护