This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5M:VSW 的绝对最大额定值

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95372BQ5M, CSD95377Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114419/csd95372bq5m-absolute-maximum-rating-of-vsw

器件型号:CSD95372BQ5M
主题中讨论的其他器件: CSD95377Q4M

您好、E2E

我们的产品使用 CSD95372BQ5M 和 CSD95377Q4M。
我们现在正在对它们进行评估。

在正常运行时、从 VSW 引脚的波形中检测到以下下冲。
1)在 CSD95372BQ5M 上为-1.31V (11ns)。
2) CSD95377Q4M 时为-1.03V (13.5ns)。

这些值高于"VSW 至 PGND"的绝对最大额定值、是否会损坏器件?



此致、

小林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、

    我们建议始终保持在绝对最大/最小额定值范围内、以防止质量问题或损坏。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nastasha、

    感谢你的答复。

    我在 E2E 上发现了类似的问题。
    e2e.ti.com/.../csd95372bq5m-absolute-maximum-ratings-vsw-to-pgnd

    我不能用同样的方式思考?

    此致、
    小林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、

    是的、您回答正确。 它是类似的主题、-0.3V 是直流规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingquan、

    考虑到交流规格、我的情况是否正常?

    :数据表中的-7V (<10ns) m Ω 正常值。
    OK -1.1V (20ns)   :Yaita-San 的情况。
    好的?-1.31V (11ns)  :我的案例1.
    好的?-1.03V (13.5ns):我的案例2.



    此致、
    小林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、

    您的情况正常。体二极管应防止负尖峰。