This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:充电电流低于预设电流

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ24192, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113880/bq27421-g1-the-charging-current-is-lower-than-the-preset-current

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561BQ24192BQ24296

大家好、

我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。

我使用 BQ27GDK000EVM 和 BQ27z561电量监测计进行充电测试

当我在 GDK 中将充电电流设置为1430mA、但恒定电流始终约为1370mA、约小于1430mA 的60mA、并且我检查了 BQ27GDK000EVM 中的充电器 bq24192、我们可以将电流设置为1408mA (512+512+256+128)。 那么、为什么恒定电流远小于预设充电电流?

顺便说一下、我有一个问题、在我们的产品中、我们使用充电器 BQ24296和监测计 BQ 27z561、但恒定电流在电池达到目标恒定电压之前开始下降

e2e.ti.com/.../15degree_5F00_charging_5F00_B8A44F2785BE-_2D00_-Copy.xlsx

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    充电器将使用恒定电流/恒定电压曲线进行充电、因此在接近稳压电压后、充电电流将开始篡改并在恒定电压阶段降低。 有关设定目标电流与实际电流之间的差异、请参阅充电器 EC 表的快速充电电流精度。  

      

    此致、  

    Arelis G. Guerrero   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Arelis、

    非常感谢您的解释、明白了。

    顺便说一下、我对 充电器的特性很好奇。

    在文档 bq24192数据表(SLUSAW5) 中、它说:最小快速充电电流为512mA、最小终端电流为128mA。


    但在 doc 电量监测计开发套件中、它说: 最小快速充电电流为105mA、比 bq24192数据表中的阀小得多。

    在我的实验中、我可以将快速充电电流设置为320mA、终止电流可以达到大约20mA。

    那么、为什么 BQ27GDK000EVM 中的某些充电器 bq24192的性能(例如、最小快速充电、终止电流)要比原始充电器好得多?

    此致、

    Jerry LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    很高兴为您提供支持。

    如监测计开发套件用户指南中所述、这些值是近似值、可能基于使用 GDK 进行的测试。  充电器数据表是您在进行设计时应使用的充电器功能的实际表示形式。 数据表的规格部分将涵盖充电器的所有规格。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Arelis。

    此致、

    Jerry LV