This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流升压3.3V 至5V 200mA 最大

Guru**** 2514685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TPS81256, TPS61023, TPS61253A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114706/dc-dc-boost-3-3v-to-5v-200ma-max

主题中讨论的其他器件:TPS61099TPS81256TPS61023TPS61253A

我正在寻找具有尽可能小 PCB 面积的3.3v 转+5v 最大200mA (典型值:50mA)直流/直流升压稳压器。 目前、我们有一个 ADP2504、PCB 总面积为7mm x 6mm。 在当前评级中、这有点过分、但我们将使用它、除非我能找到接近该区域一半的东西、并且通常库存充足。 您有什么可以满足我的要求的东西吗? 此外,我不能低于0.5毫米的间距!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    您可以看一看 TPS61099。 该器件提供两种封装:WCSP 和 WSON、可减小 PCB 面积。

    它具有5V 固定输出电压版本 TPS610997、因此您可以省去两个反馈电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    非常感谢您再次向我介绍这方面的内容。

    您是否有任何集成了电感器的解决方案可以提供更好、更小的解决方案?

    图11-1和图11-2是否准确地表示了解决方案尺寸? 如果是这样、我估计 DRV 封装的面积大约为5mm x 5mm、固定版本为4.5mm x 4.5mm。 但是、DRV 中似乎没有+5V 的固定版本。 此外、库存中似乎没有任何可调版本(至少在 DigiKey! )。 如果我们选择具有固定+5V 输出的 DSBGA 封装(小库存@DigiKey)、那么我大约需要 4.5mm x 4.5mm 的面积-但是我们不太可能使用0.4mm 间距!  

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    如果您无法使用 WCSP 封装、则可以考虑使用集成了输入/输出电容器、电感器和 IC 的 TPS81256。 器件封装为2.9mm x 2.6mm、间距为1mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    这看起来是一个非常有希望的解决方案-但该器件没有库存、我不知道何时可以供货?  

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    您还可以在 TI.com ->产品->电源管理->升压稳压器中查看其他升压转换器解决方案。

    其他推荐器件包括:TPS61023、TPS61253A……