This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65279:ILIM 选择低于数据表中显示的值

Guru**** 2664915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65279, TPS65279V, TPS65270

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107660/tps65279-ilim-selection-lower-than-shown-in-datasheet

器件型号:TPS65279
Thread 中讨论的其他器件: 、TPS65270

我们尝试在 TPS65279中进行设计。  我有一个问题是 RILIM2选择。 您是否可以确认196K 的 RLIM 电阻器可支持3A 的 ILIM? 您是否有用于选择此器件组件的计算器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    感谢您的联系。 是的、您可以参考数据表中的第8.3.7.1章、了解计算 RLIM:的公式

    请告诉我们是否有任何问题。 谢谢!

    BRS

    卢西亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

      感谢您对 ILIM 的响应。PSpice 模型不能用于运行交流分析。 能否转发未加密模型? 您能否转发此器件的补偿计算器工具?

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    我注意到数据表中的图18未涵盖低于5A 的峰值电流限制。 我需要在 EVM 板中重新检查它。 我将在检入 EVM 后向您提供反馈。 非常感谢您的理解。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    我们有 TPS65279V 的未加密 pspice 平均值模型。 您可以使用此 PSpice 模型进行仿真。  TPS65279V 和 TPS65279具有相似的补偿参数。

    谢谢! 请告诉我们是否有任何问题。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

        从 Web 下载的此型号无法正常工作。 您可以检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    我已检查 TPS65279 EVM 电路板上的峰值电流限制值。 当 Rlimit 为200k 时、峰值电流限制约为3.28A。 我还检查了 Rlimit 设置为249k 时、峰值电流限制将约为3.06A。 因此、如果您调节 Rlimt、TPS65279可实现3A 电流限制。 此外、请在 Rlimit =249k 时找到波形。

    对于 PSpice 模型、我将很快检查并给出响应。  

    谢谢! 如有任何进一步的疑虑、请告知我们。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    请告诉我们 PSpice 如何无法正常工作? 您能否向我们发送错误消息进行检查?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

      下面是运行 TPS65279平均值模型时收到的错误消息。 它检测到输入的模型具有晶体管或二极管。TPS65270模型运行正常、没有任何问题。  

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Surya!

    卢西亚将在下星期一答复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    很抱歉耽误你的回答。 我还下载了模型、我可以运行该模型并获得仿真结果。 不确定它是否与软件版本相关。 我可以与我们的 PSpice 团队进行内部检查、以再次确认这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    对于补偿工具、目前我们有这个 PSpice 模型来检查交流仿真结果。 由于您的模型无法正常工作、您还可以向我发送原理图、我可以帮助查看。 我还将与 PSpice 团队核实您遇到的错误。 感谢您的理解。

    请告诉我们更多的问题。 非常感谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

       我通过电子邮件向您发送了原理图。

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    卢西亚将在下星期一答复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    感谢您发送电子邮件。 我收到了原理图、现在我们通过电子邮件进行讨论。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

      如果您对此 PSpice 模型有更新、您能告诉我吗?

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    我们仍在与内部 PSpice 团队进行相关检查。 因为这不是一个常见的问题、有人可以打开它并进行仿真、而其他人则不会这样做。 我们还需要检查这是否与软件版本相关。 我们将在收到更多反馈后为您提供更新。 感谢您的理解。

    非常感谢!

    BRS

    卢西亚