This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53820:如果仅使用 SWA1、是否可以将 VINB 保持为未连接状态?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114645/tps53820-if-only-swa1-is-being-used-is-it-ok-to-leave-vinb-as-not-connected

器件型号:TPS53820

各位专家,您好

我正在考虑将该器件用于单轨应用。  

如果 SWA2和 SWB 都未使用、是否可以将 VINA2和 VINB 保持未连接状态?

谢谢!

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    整个团队都在周末度假。

    我们中的一位将在7月5日星期二回复您的问题。

    感谢您的耐心等待。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    最简单的解决方案是将 VINA2和 VINB 连接到 VINA1、以防止出现任何问题、即使未使用这些问题也是如此。

    为了使它们保持断开状态、客户必须确保 SWA2和 SWB 在电源序列中都被禁用、并且他们还需要确保将 SWA 设置为单相模式而不是双相模式:

    如对此器件有任何疑问、请随时通过电子邮件联系我们。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我将按照您的建议进行连接。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    我与团队进行了交谈、大家的共识是、所有 VIN 电压轨仍应保持联系、以确保没有问题。

    对于未使用的输出、正 FB 引脚应通过1k 电阻下拉、负 FB 引脚应连接到 GND、SW 引脚悬空。

    谢谢、

    Kadeem