This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:用于调节 RC 值/PWM 占空比的计算工具

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114504/ucd90320-calculation-tool-for-margining-rc-value-pwm-duty

器件型号:UCD90320

大家好、

 客户要求使用计算工具来更轻松地计算 RC 和 PWM 映射、从而进行裕度微调。

我们是否有 Excel 文件? 还是有任何建议?

计算工具可以告诉我们可以选择的 RC 和 PWM 值、占空比时的 Vout=min 值 为100%、占空比时的 Vout=Max 值 为0%。

但是、我们无法计算结果、我们应该设置我们想要 Vout 的占空比、您能帮 我们找到  不同占空比的 Vout 计算工具吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持此设备的团队成员将外出度假。 他将于星期二返回,届时将能够协助解决这一问题。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户只需要设置初始占空比、这在电子表格中进行了介绍。

    其余占空比调节在器件内部完成。

    此致

    Yihe